This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA233P:高温下的行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085745/opa2333p-behaviour-at-high-temperatures

部件号:OPA233P
《线程》中讨论的其他部件: OPA2333-HT, OPA2333

大家好,

我们的团队正在开发一条涉及 OPA233P 的电路,该电路将部署在温度极高的环境中。 赛道本身不是很复杂,它是一座向不同的坡道输送的飞石桥。

作为测试的一部分,我们将此电路推至155/160degC,但它已经失效,这在某种程度上是意料之中的,因为我们正在推动 OPA233P 超越数据表中的绝对最高额定值。 出于各种原因,我们希望该回路在150°C 时存活下来,并在稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍

我们将2个运算放大器(在一个 IC 封装中)配置为简单的电压随动器,每一个都有各自的偏倚,由相同的电源供电(电路如下所示)。 我们在大约155°C 的温度下测试了这条电路几个小时,光放大器没有出现故障。  更详细地说,所有电路都是在 Veroboards 上构建的,实际的 Opamp IC 焊接在一个小型 FR4中断板上(由于封装太小)。

图1:电压随动电路(100nF 盖位于运算放大器电源导轨上,但电路中未显示)

 

是否有人能够揭露这种行为? 在这种高温下,什么(在半导体级别上)确实发生了故障?为什么它在一个实例中发生了故障,而在另一个实例中却没有发生故障?  

谢谢,

乌迈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在故障电路中,输出上的负载有多大?

    无论如何,还有 OPA2333-HT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umar,

    你只是幸运地进行了第二轮的测试,而不幸运地进行了第一轮测试。 您违反了150°C 的绝对最高结点温度额定值,并严重违反了建议的125°C 最高结点温度工作条件。 因此,如果这是一种可靠的产品,您应该大幅降低模具温度或采用特殊的 HT OPAMP。

    此外,请记住,许多烘箱在锁定调节前会出现高温超射。 例如,一个典型的厨房烤箱,最高可显示50°C 的过热。 因此,您的 OPAMP 可能会看到温度高于160°C

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umar,

    克莱门斯和凯指出, 在测试条件下,您应该使用 OPA2333-HT。  

    由于工作条件超出了 OPA233P 数据表的性能规格,我无法为您提供合理的解释。 我只能猜测,您可能幸运地获得了第二个测试样本,或者放置样本时测试室的温度点较低(如凯所述)。 OPA2333数据表规范之外的故障情形不是产品保证的一部分。 某些样本的百分比可能在更高的温度下耐受,我们无法知道,因为高温测试条件未在 OPA233P 封装中研究和测量。

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您在这里所说的话是有意义的。 我们现在已经开始使用 OPA2333-HT 进行测试,到目前为止没有故障(我也不希望出现故障)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,乌玛尔,  

    很高兴听到您正在取得进展。 如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德