This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531电源电压

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088095/ths4531-ths4531-supply-voltage

部件号:THS4531

你(们)好

我想知道 THS4531电源电压(vs +,v-)

是否可以提供+5V (Vs+),-5V (Vs-)?

主页“参数”项被写入 “(+5v =5,+/-5v =10)”

这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玄

    不能,不能+/-5V。 是的,产品详细信息中提供的信息具有误导性。 但如果您有疑问,请始终查阅数据表,特别是“绝对最高评级”:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玄

    Kai 是绝对正确的;请在探索设备功能和规格时使用数据表。   

    从第7页和第10页电气规格表的 THS4531数据表中可以看到,2.5V 和5.5V 的最小和最大电源范围值与 TI 产品页面参数表中的值相匹配。

    (+5V=5,+/-5V=10)描述了如何定义电源范围,并显示在 其他 TI 器件产品页面上。  该符号用于演示如何理解表中的值;这些注释与设备性能不一致(它们是描述性的,例如用于显示电源范围的 V 是以伏特计量的)。

    最佳

    阿历克