请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4531 你(们)好
我想知道 THS4531电源电压(vs +,v-)
是否可以提供+5V (Vs+),-5V (Vs-)?
主页“参数”项被写入 “(+5v =5,+/-5v =10)”
这是什么意思?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,玄
Kai 是绝对正确的;请在探索设备功能和规格时使用数据表。
从第7页和第10页电气规格表的 THS4531数据表中可以看到,2.5V 和5.5V 的最小和最大电源范围值与 TI 产品页面参数表中的值相匹配。
(+5V=5,+/-5V=10)描述了如何定义电源范围,并显示在 其他 TI 器件产品页面上。 该符号用于演示如何理解表中的值;这些注释与设备性能不一致(它们是描述性的,例如用于显示电源范围的 V 是以伏特计量的)。
最佳
阿历克