This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:TLV521

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV521, TINA-TI, LPV521, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084883/tlv521-tlv521

部件号:TLV521
主题中讨论的其他部件: TINA-TILPV521OPA2991

尊敬的先生/女士

在数据表的8.1 1节中,它讨论了驱动电容负载。 表1中的状态是,在单位增益配置中,50pF负载需要154k隔离电阻(Riso)。 但是,10nF电容器需要的Riso要小得多,为13.3k? 这毫无意义,为什么较大的电容器需要较小的串联隔离电阻器。 这些微功耗运算放大器上是否有一个方框图或教程,因为它们似乎有特殊行为?

巴西

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    嗯,这是真的:

    e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,

    隔离电阻器的尺寸随电容器的增加而减小,这是因为生成了极的位置。 通常,不应使用微功率放大器驱动大容量负载。 根据运算放大器的输出阻抗和隔离电阻器尺寸确定极的位置。

    以下是隔离电阻器尺寸背后的理论资源。

     e2e.ti.com/.../Solving_5F00_Op_2D00_Amp_5F00_Stability_5F00_Wells_5F00_6_2D00_5_2D00_12.pdf

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,但这并不能真正解释运算放大器内部的情况。 您是否有行为模型(即运算放大器的简化模型),以便我能够感受和理解发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,  

    我们在产品页面上提供了一个型号:  

    这是你的意思吗?  

    我还有一张有关毫微功率运算放大器的培训幻灯片,如果它有助于理解:  

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    Nanopower OpAmps设计为消耗超低电源电流。 为此,必须作出一些妥协。 不幸的是,TLV521的开环输出阻抗看起来具有高度的感应性(0.8 ...0.8H)。 此电感与任何外部电容负载谐振,并通过在反馈回路中引入增益和重相干扰来破坏OPAMP的稳定性。 这将破坏相位余量并导致振荡。 为了保持OPAMP稳定,必须通过引入合适的阻尼来抑制此共振。 要抑制LC系列振荡,R必须填充几何关系:

    R > SQRT (2L/C)

    因此,当C降低时,R必须增加,反之亦然,前提是L几乎是恒定的。

    以下TINA-TI模拟显示了添加100pF的外部负载电容时TLV521的开环输出阻抗:

    从相位响应和从90°到-90°的尖锐相位跳起,可以清楚地看到LC共振。 通过Thomson公式,电感可估计约为0.86H。 从上述关系中,可以估计R可完全抑制共振。 我得到的131k非常接近数据表中给出的118k:

    此处是10nF电容负载:

    e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_30.TSC

    如您所见,为了保持OPAMP稳定,电容负载和阻尼电阻必须在此处起到缓冲作用。 这说明了当C降低时R必须增加的原因,反之亦然。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    为什么在电路中使用1个Terra Henry和1个Terra Farad?

    巴西

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    这些是L和C的理想组件的表示。为了获得正确的直流偏置,应使用直流连接使TLV521像电压随动件一样工作。 但在交流电时,OPAMP发现了一个无限高的反馈阻抗,它允许测量开环输出阻抗。

    OPAMP的输出阻抗是通过将交流电流强制输入输出并测量输出电压来测量的。 TINA-TI显示参考"IG1"的"VF1",它给出了输出阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    好的,你正在打破循环。

    我还发现本文 (+)使用低功耗运算放大器进行设计,第4部分: 稳定性问题和解决方案-模拟-技术文章- TI E2E支持论坛 ,该论坛解释这些纳微功率运算放大器具有非常高的输出阻抗,因此即使是小电容也会加载输出并导致足够的相移将其推入振荡,

    巴西

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,  

    此问题是否已解决? 请单击"这解决了我的问题",告知我们。

    同时,我将关闭该线程。  

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。我看到的另一个问题是数据表仅包含典型值,我需要知道-40至125°C以上的最小最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。我看到的另一个问题是数据表仅包含典型值,我需要知道-40至125°C以上的最小最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    典型特性中的许多数字"显示了不同温度下的性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但它们都是典型的,那么您如何使用这些设计,我如何知道最小值最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    我认为这与TLV521的极低价格有关。 您可能需要查看 LPV521。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Edward,

    使用提供的典型值进行设计的方法是采用统计方法来生成可接受的最小值/最大值 我们的一些数据表中的"典型规范和分发"部分是一个很好的资源。 我使用OPA2991作为一个易于记忆的示例。

    数据表中的7.3 9节 详细介绍了在使用典型特性时如何保护您的设计。

    我们还将在TI精密实验室中讨论其它防护带。 例如,在"带宽"视频中,我们说允许室温下的30 % 容差和跨温度的额外30 %。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的记录,我在这里学到了一些东西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在唯一的问题是,我正在寻找SOT23-5封装尺寸,SC70更小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试更换ISL2.8194万,它是类似的运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在LPV5211数据表上,它们会显示'极端温度',但不会定义这意味着什么。 我确信它意味着-40到+125°C,但他们肯定应该在某处说明,或者我是否错过了他们做这项工作的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    是的,这种统计方法在许多情况下可能是合理的。 但对于专业产品,您需要最大规格。 我们销售的产品板包含30个运算放大器(顺便说一句,全部来自TI )。 如果只有一个OPAMP正在向不同的鼓手行进,则整个板可能会被扔到垃圾箱中。

    比较TLV521和LPV521的数据表中有关输入偏置电流的信息。例如:

    查看温度极端值时典型值和最大值与最大值之间的巨大差异。 统计方法在此处如何帮助确定预期的TLV521最大值? 我从类似的运算放大器了解到,极端温度下的输入偏置电流可以在NA范围内。 那么,我应该为TLV521假设什么? 100pA? 1nA? 或10nA? 从我看来,这是不可能的。 这就是为什么对于专业电路设计师来说,指定的最大数据在数据表中如此重要。

    下面是Marek LIS关于长期漂移的一篇很好的文章,顺便说一句:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您对此的见解。 统计方法当然不是防弹的,但如果你愿意牺牲一些精确的成本,你可以找到正确的邻居。

    对于需要最大规格的关键规格,我尝试推荐我们的一些精密产品组合,它们可以提供数据表指定的测量值,就像您在上述LPV设备中所做的那样。 但是,如果最大规格不是设计中的接通或断开方案,我会尝试为通用设备提供可用的最佳数据。

    输入偏置绝对是棘手的,因为电流路径是通过二极管的泄漏,它会随着温度的增加而呈指数级增加。  如果数据表不提供测量,通常不是大规模测量,我们的最佳选择是小样本大小的工作台数据,它不提供客户可能需要的代表性样本,但再次尝试将其放置在同一社区。

    最佳,
    杰瑞