This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391B:当VCC=0V但V+=12V时,漏电流

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL391B, TINA-TI, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089175/tl391b-leakage-current-when-vcc-0v-but-v-12v

部件号:TL391B
主题中讨论的其它部件: TINA-TILM339

大家好,

我们的客户正在使用TL391B进行电源检测,V+随时连接到12V电池组,VCC=15V来自适配器,V-是VCC的电阻分压器。 如果15V适配器不存在,TL391B将无法通电,因此我们希望TL391B不能在此处工作。 但我们想知道V+引脚处的泄漏电流。  

我们使用TINA-TI来模拟位置,V+泄漏电流看起来正常,但我们注意到VCC泄漏将高达550uA,这在电池组应用中是不可接受的。 您能否帮助确认泄漏电流550uA是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    当输入高于电源时,输入设备B-E接线为反向偏压,泄漏在室温下处于微微安(简单二极管泄漏)。 即使VCC = 0V,也是如此。

    有关更多信息,请参阅LM339系列AppNote,其中说明了输入阶段和预期行为:

     LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    当设备开始工作时,它开始抽取大约1.2V的VCC电源电流。 VCC 550uA (391B的电流应在200uA左右-型号需要调整)是预期的工作电流。 该模型使用简单的电流源来生成电源电流,因此它将产生低至Vcc=0V的电流。

    低于1.2V时,电源电流将不可预测(且不是有效的工作范围),但在启动前应小于1uA范围(内部偏压尚未运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的意见。 我将请求采样,以仔细检查静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiki:

    我相信Paul回答了你所有的问题。 我现在将关闭此线程。 收到您的样品后,请创建一个新的线程,如果您需要进一步支持,请回复此线程。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束