This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:用于音频应用的有源二阶椭圆滤波器设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089327/thp210-active-2nd-order-elliptic-filter-design-for-audio-application

部件号:THP210
主题中讨论的其他部件: OPA1637

大家好,我需要Active 2nd Order Elliptic filter设计用于音频应用程序,请您推荐我在网上找不到的任何设计参考。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:

    您在另一篇e2e文章中说:"我需要设计一个二级差动有源椭圆形滤波器,用于在停止带和通带中的-40dB/10X的锐减衰减,通带为100Hz至20kHz,另外一个滤波器的通带为300Hz至6kHz。"

    以下是我对满足 筛选条件要求的方法的想法:

    1. 由于您需要差分输入,差分输出滤波器,THP210或OPA1637 FDA运算放大器非常适合此音频应用。
    2. 我不知道FDA的任何椭圆滤波器拓扑。  多反馈(MFB)通常适用。 请参阅我在TI AAJ中的文章“在全差动有源滤波器中使用无限增益,MFB滤波器拓扑” https://www.ti.com/lit/an/slyt337/slyt337.pdf
    3. 300 Hz至6 kHz是一种宽带宽,可覆盖带通滤波器级。 由于6 kHz为20 x 300 Hz ,因此更好的方法可能是级联二级6 kHz低通,二级300 Hz高通。 每个二级区段将提供40 dB/十进制滚动。
    4. 每个滤波器部分都可以使用其中一个滤波器合成程序进行合成,例如TI的滤波器设计工具 :https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html
    5. 通常,Chebyshev响应将在椭圆响应之后,在密码带边缘提供下一个最尖锐的截断。 您可以设置应用程序可以容忍的带纹波。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Thomas我已经 级联了Chebyshev MFB 两级,具有低通和高通部分,但如果不允许在通道板中出现更多纹波,则无法实现衰减,但在我的应用中,纹波不应超过0.5dB,因为我需要-40dB/10m,因为我尝试在停止带中滚动 滤波器,但我正以极频率获得峰值过冲。 我阅读了您的应用说明slyt337我无法找到任何与衰减,带波纹,阻尼,质量系数相关的信息,即使在滤波器设计工具中也是如此。此外,没有足够的资源来修改电容器和电阻值或更改阻尼系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    这是否与您在此处发布的内容相同?

    THP210:在滤波器频率响应中获得峰值过冲-放大器论坛-放大器- TI E2E支持论坛

    如果是,我想结束这一主题,只需将重点放在上面的主题上。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Narendra:

    我看到你之前已经有 另一个e2e查询正在进行这个筛选主题,Luis,Kai和Michael一直在帮助你。 两条线程基本上是相同的主题,这对我们的内部TI资源以及TI之外的朋友的资源造成了极大的负担。  Luis将 通过您的另一条线给您回复,因此我将关闭此版本的线程。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程