Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA1637
主题中讨论的其他部件: OPA1637
大家好,我需要Active 2nd Order Elliptic filter设计用于音频应用程序,请您推荐我在网上找不到的任何设计参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Narendra:
您在另一篇e2e文章中说:"我需要设计一个二级差动有源椭圆形滤波器,用于在停止带和通带中的-40dB/10X的锐减衰减,通带为100Hz至20kHz,另外一个滤波器的通带为300Hz至6kHz。"
以下是我对满足 筛选条件要求的方法的想法:
此致,Thomas
精密放大器应用工程
大家好,Thomas我已经 级联了Chebyshev MFB 两级,具有低通和高通部分,但如果不允许在通道板中出现更多纹波,则无法实现衰减,但在我的应用中,纹波不应超过0.5dB,因为我需要-40dB/10m,因为我尝试在停止带中滚动 滤波器,但我正以极频率获得峰值过冲。 我阅读了您的应用说明slyt337我无法找到任何与衰减,带波纹,阻尼,质量系数相关的信息,即使在滤波器设计工具中也是如此。此外,没有足够的资源来修改电容器和电阻值或更改阻尼系数。
纳伦德拉
这是否与您在此处发布的内容相同?
THP210:在滤波器频率响应中获得峰值过冲-放大器论坛-放大器- TI E2E支持论坛
如果是,我想结束这一主题,只需将重点放在上面的主题上。
谢谢!
Mike