This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:共模输入范围

Guru**** 2682465 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA240, INA293, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089689/ina190-q1-common-mode-input-range

部件号:INA190-Q1
主题中讨论的其他部分:INA190INA240INA293INA282

尊敬的TI专家:

由于供应链/可用性问题,我计划将INA240A2-Q1替换为INA190A2-Q1。

目前,正如我所示,CSA处于低侧并联感应应用中。  在100A (即VIN+)的额定放电电电流期间,只能看到-16mV,这是正常的,但 在2000 A (短路- 75US持续时间)的最坏情况下,CSA VIN+针脚将看到电压(-0.33V),这违反了(GND-0.2V)的重共选项范围。 请看我的计算是否正确?  

如果我违反了设备限制,请建议解决方案。 目前的方向不能改变,因为设计已经冻结了,而且在现场。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RREDDY:

    让我们先了解一些定义。 指定范围,工作范围和绝对最大额定值:  

    • 指定范围: 指定了某些值的范围:-0.1V VCM是最小值。
    • 工作范围: 设备预期工作的范围: 可转至-0.2V VCM
    • 绝对最大额定值: 超出此范围将立即或在超出此范围的情况下重复使用设备。  这是-0.3V VCM。

    由于300mV超出您的测量范围,我假设您只是担心绝对最大额定值。  我会仔细研究这一点 ,因为 瞬变中涉及的寄生剂可能会在INA190引脚处引起其他问题。

    此外,由于INA190具有较低的IB,您可以在输入端添加一个串行电阻器和一个肖特基二极管。  或输入滤波器,以限制输入处的电压。  请记住,如果转换 回INA240,电阻器将导致更多错误,因为它具有更大的IB电流。

    指定范围: 指定了某些值的范围:-0.1V VCM是最小值。

    工作范围: 设备预期工作的范围: 可转至-0.2V VCM

    绝对最大额定值: 超出此范围将立即或在超出此范围的情况下重复使用设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RREDDY:

    另一种选择是使用INA293。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Javier

    感谢您的反馈。  

    INA293不适用于我的应用,因为我需要双向电流感应。  

    请推荐INA190的串联电阻值:100A充电和放电电电电流感应电路,带0.167mR并联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RREDDY:

    我将 Ω 100 μ m ,但 请阅读数据表的8.1 4部分,因为它包含更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    如果 有的话,请帮我找到INA240A2的引脚降备用(必须为50Gain, 引脚兼容,低侧CSA也可以,±100A额定电流感应范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱般的雷尔德,

    我会检查。  哪个软件包?  SOIC或TSSOP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA240A2,SOIC封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有INA282。  针脚用于针脚,但它们的规格不同。  我看到的最大差异是带宽。  您可以使用下面的比较工具检查设备是否符合您的设计要求。  下面是比较工具的屏幕截图。

    https://www.ti.com/lit/zip/sbor020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Javier

    非常感谢比较工具