Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA240, INA293, INA282
主题中讨论的其他部分:INA190, INA240, INA293, INA282
尊敬的TI专家:
由于供应链/可用性问题,我计划将INA240A2-Q1替换为INA190A2-Q1。
目前,正如我所示,CSA处于低侧并联感应应用中。 在100A (即VIN+)的额定放电电电流期间,只能看到-16mV,这是正常的,但 在2000 A (短路- 75US持续时间)的最坏情况下,CSA VIN+针脚将看到电压(-0.33V),这违反了(GND-0.2V)的重共选项范围。 请看我的计算是否正确?
如果我违反了设备限制,请建议解决方案。 目前的方向不能改变,因为设计已经冻结了,而且在现场。