Other Parts Discussed in Thread: INA849, LM7171
在“线程: LM7171”中讨论的其他部件
我发现一个IC的BW大于10MHz,用于瞬态电流模拟。 但INA849的BW APPx 13 MHz增益为20,约... 该部件不在库存中...我可以通过此类规格获得IC,它可以提供更好的芯片瞬态电流测量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA849, LM7171
我发现一个IC的BW大于10MHz,用于瞬态电流模拟。 但INA849的BW APPx 13 MHz增益为20,约... 该部件不在库存中...我可以通过此类规格获得IC,它可以提供更好的芯片瞬态电流测量。
您好Rahul:
您是否需要针对单端输出进行不同的对话? 我们还拥有高速全差动放大器,可提供差动到差动输出。
您还有哪些其他要求(即高输出电流驱动,电源范围,输入/输出范围轨对轨)? 您很可能需要一个非常高速的放大器来满足100V/V增益和10MHz闭环带宽-大约1GHz GBW或GBP。
LM7171的PSpice型号位于以下链接: https://www.ti.com/product/LM7171#design-tools-simulation。 在"设计工具和仿真"选项卡下。
谢谢!
Sima