This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:我要INA849的替代件

Guru**** 1956050 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849, LM7171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090175/ina849-i-want-alternative-part-for-ina849

部件号:INA849
在“线程: LM7171”中讨论的其他部件

我发现一个IC的BW大于10MHz,用于瞬态电流模拟。 但INA849的BW APPx 13 MHz增益为20,约... 该部件不在库存中...我可以通过此类规格获得IC,它可以提供更好的芯片瞬态电流测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还发现了一个LM7171 IC,但为什么不能在PSpice...中模拟它呢?从哪里可以获得LM7171的库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    INA849是我们团队带宽最大的INA。  另一个类似的选项是 INA851,但仍处于预览阶段。  当然,您可以在带宽更宽的离散放大器之外创建一个INA,这就是为什么我认为您正在研究LM7171。  我用高速循环让专家为这些放大器提供更多指导。

    此致,
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔...任何人都可以推荐一些高速IC,它可以用来观察电流中的瞬变,增益为100,BW为10MHz,或者我可以使用10增益级联,两级只有一件事是偏移应该低...任何IC都可以 可用作INA849的替代物....??我可以在PSpice中模拟哪一项,以查看结果为LM7171我无法在PSpice中模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rahul:

     您是否需要针对单端输出进行不同的对话?  我们还拥有高速全差动放大器,可提供差动到差动输出。

     您还有哪些其他要求(即高输出电流驱动,电源范围,输入/输出范围轨对轨)? 您很可能需要一个非常高速的放大器来满足100V/V增益和10MHz闭环带宽-大约1GHz GBW或GBP。  

      LM7171的PSpice型号位于以下链接: https://www.ti.com/product/LM7171#design-tools-simulation。 在"设计工具和仿真"选项卡下。

    谢谢!
    Sima

x 出现错误。请重试或与管理员联系。