This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:输出不稳定

Guru**** 2869320 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087368/opa4197-output-not-stable

部件号:OPA4197

您好,

  现在,我们使用OPA4197和ADC IC进行电压输出,但我们发现输出波形不稳定。 请帮助检查。 不知道为什么会发生这种情况?  

 ADC 441为OPA4197生成2.5V参考电压。  

  能否在输出B,C D上添加10uf盖(连接至GND)以获得稳定输出?  谢谢!  

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Meriton:

    将大电容直接从OPAMP输出连接到信号接地不是一个好主意。 这将侵蚀相位余量并可能导致稳定性问题。 顺便说一下,是否已有电容负载连接到OPAMP的输出? 您能否显示连接到运算放大器输出的内容?

    我这样理解第二个画面,即输出电压随时间的推移而变化? 这是你所说的“不稳定”吗? 时间范围是多少? 如果是秒,分钟或更长时间,低通滤波器将不会有任何帮助。

    我认为这与OPAMP本身没有关系。 我认为这是增益确定电阻器的不平衡和电阻器偏移的不平衡。 您使用什么电阻器? 我会采用+/-25ppm/ 0.1 % °C或+/-10ppm/°C温度漂移的+/-10ppm/ 0.05 % 容差电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Meriton:

    您在每个OPA4197输出处观察到的电压漂移与此精密运算放大器的预期值不一样。 OPA4197具有极低 的输入偏移电压漂移,以几 µV /°C或更低的顺序排列,图形显示在所示时间段内的高漂移。 正如Kai所说,我们不知道时间范围是多少? Kai对电阻器温度系数的质疑是一个值得关注的问题。

    我认为您正在评估的运算放大器需要  确认为真正的TI OPA4197产品。 产品是直接从TI或 TI的授权经销商处购买的?  有许多灰色市场 的运算放大器产品作为合法产品销售,但实际上是低档产品,性能要低得多。 由于全球半导体短缺,这更是一个问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

        请参阅以下信息和帮助以进行检查,

        1. 顺便说一下,是否已有电容负载连接到OPAMP的输出?  ---不,对于我显示的波形,没有连接到OPAMP输出的CAP。

      2. 您能否显示连接到运算放大器输出的内容?  --- ETS88测试机上的继电器。

    3.输出电压是否随时间而波动? 这是你所说的“不稳定”吗? --是的。   

    时间范围是多少?  --- 400ms/point。 总计2000点。每400ms测量电压。

    4. 您使用什么电阻器?  --- 0.1 % 精度电阻器。 但不确定温度漂移,我们将检查。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

       请参阅下面我的答复。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Meriton:

    感谢您的反馈。

    Thomas很好地指出:您的赛道上是否有假OPA4197? 不要笑,这种情况可能比您想象的更快。

    要了解它是否与OPAMP有关,您可以运行测试,测试所有运算放大器作为电压随动件,增益= 1。 要执行此操作,请小心(!) 拆下R11,R14和R17并短路更换R15,R20和R21。 在此过程中,请尽量避免OPAMP过热! 换言之,不要直接用烙铁触碰OPAMP的任何引脚。

    进行这些修改后,您可以进行另一项测量并向我们展示结果

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Meriton:

    Kai在单位增益随动件配置中测试OPA4197运算放大器部分的想法非常好,因为它可以将任何电阻器漂移从测试电路中排除。 然后,您应该只观察运算放大器电压偏移,对于真正的OPA4197,该偏移应该非常低。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

       哈哈哈,明白了。 我们会检查。 我会检查这是否是假的。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,明白了,我会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

     很抱歉回复迟到。 我们想我们购买假冒的OPA4197。 非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

     很抱歉回复迟到。 我们想我们购买假冒的OPA4197。 非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,祝您好运

    Kai