您好,
现在,我们使用OPA4197和ADC IC进行电压输出,但我们发现输出波形不稳定。 请帮助检查。 不知道为什么会发生这种情况?
ADC 441为OPA4197生成2.5V参考电压。
能否在输出B,C D上添加10uf盖(连接至GND)以获得稳定输出? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Meriton:
将大电容直接从OPAMP输出连接到信号接地不是一个好主意。 这将侵蚀相位余量并可能导致稳定性问题。 顺便说一下,是否已有电容负载连接到OPAMP的输出? 您能否显示连接到运算放大器输出的内容?
我这样理解第二个画面,即输出电压随时间的推移而变化? 这是你所说的“不稳定”吗? 时间范围是多少? 如果是秒,分钟或更长时间,低通滤波器将不会有任何帮助。
我认为这与OPAMP本身没有关系。 我认为这是增益确定电阻器的不平衡和电阻器偏移的不平衡。 您使用什么电阻器? 我会采用+/-25ppm/ 0.1 % °C或+/-10ppm/°C温度漂移的+/-10ppm/ 0.05 % 容差电阻器。
Kai
您好Meriton:
您在每个OPA4197输出处观察到的电压漂移与此精密运算放大器的预期值不一样。 OPA4197具有极低 的输入偏移电压漂移,以几 µV /°C或更低的顺序排列,图形显示在所示时间段内的高漂移。 正如Kai所说,我们不知道时间范围是多少? Kai对电阻器温度系数的质疑是一个值得关注的问题。
我认为您正在评估的运算放大器需要 确认为真正的TI OPA4197产品。 产品是直接从TI或 TI的授权经销商处购买的? 有许多灰色市场 的运算放大器产品作为合法产品销售,但实际上是低档产品,性能要低得多。 由于全球半导体短缺,这更是一个问题。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好,Kai,
请参阅以下信息和帮助以进行检查,
1. 顺便说一下,是否已有电容负载连接到OPAMP的输出? ---不,对于我显示的波形,没有连接到OPAMP输出的CAP。
2. 您能否显示连接到运算放大器输出的内容? --- ETS88测试机上的继电器。 
3.输出电压是否随时间而波动? 这是你所说的“不稳定”吗? --是的。
时间范围是多少? --- 400ms/point。 总计2000点。每400ms测量电压。
4. 您使用什么电阻器? --- 0.1 % 精度电阻器。 但不确定温度漂移,我们将检查。
您好Meriton:
感谢您的反馈。
Thomas很好地指出:您的赛道上是否有假OPA4197? 不要笑,这种情况可能比您想象的更快。
要了解它是否与OPAMP有关,您可以运行测试,测试所有运算放大器作为电压随动件,增益= 1。 要执行此操作,请小心(!) 拆下R11,R14和R17并短路更换R15,R20和R21。 在此过程中,请尽量避免OPAMP过热! 换言之,不要直接用烙铁触碰OPAMP的任何引脚。
进行这些修改后,您可以进行另一项测量并向我们展示结果
Kai