This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6522:阻抗匹配

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6521, ADC34J45, LMH6522, ADS41B49, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569505/lmh6522-impedance-matching

部件号:LMH6522
主题中讨论的其他部件:ADC34J45,LMH6521 TIDA-0.0073万ADS41B49TINA-TI

您好,

我的设计将包括ADC34J45,它将具有与Altera Arria 10 FPGA的JESD204B接口。

四个模拟输入将由LMH6522放大器放大。

模拟信号输入的频率有2种,分别为189MHz或236MHz。

模拟输入参数包括:

  • 单端
  • 频率:189MHz或236MHz。
  • 带宽:30MHz
  • 50欧姆。

采样率与输入频率分别为108MHz或135MHz (Nyquist4)。

请告知LMH6522和ADC34J45之间的建议阻抗匹配是什么,以及之间的建议阻抗匹配是什么

单端输入信号(50欧姆)和LMH6522?

谢谢!

David Siksik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    单端到差分转换最容易通过变压器实现。  在LMH6522 EVM上,我们使用JTX-2-10T变压器。  这提供了输入阻抗匹配以及单端到差分转换。  

    对于滤波器,我建议使用200欧姆滤波器。  我认为这在放大器和ADC的需求之间提供了最佳平衡。  滤波器的设计和构造是一种艺术。 我通常设计一个5 % 到10 % 之间的滤波器,其响应速度高于预期,然后在印刷电路板建成后需要在其上进行调整。  设计响应较高的滤波器的原因是印刷电路板焊片倾向于将滤波器分离到较低的频率。  即使从滤清器下方拆下接地板和电源板,也会发生这种情况。  

    我在下面链接了两个可能有用的参考设计。  它们使用LMH6521,这是一种双DVGA,其功能与LMH6522非常相似。

    此致,

    Loren

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Loren:
    如果我将TIDA-0.0073万作为参考设计,并借助应用手册SBAA195和TINA,我将使滤波器与235MHz,BW40MHz的中心频率相匹配,我能说ADS41B49等效输入电路与ADC34J45中的相同吗?
    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我认为ADS41B49和ADC34J45没有相同的等效输入电路。 它看起来像ADS41B49在直流时具有10k的差动输入阻抗|3.5pF,而ADC34J45在直流时具有6.5k|5.2pF的差动输入阻抗。 我建议您在高速数据转换器论坛中发布有关数据转换器的更多问题:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    两个ADC之间的电容差为2pF。 您应该能够调整滤波器以进行补偿。

    否则,两个ADC的输入非常相似。   

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Loren

    根据应用而非SBAA195,我了解在示例中采用滤波器很容易,首先将其更改为ADC的阻抗(ADC34J45),然后将中心频率更改为235M。

    那么我是否必须首先将并联电容器从13.5p更改为10.5p (2个ADC之间的2pF差)?

    然后如何将中心频率从184M移动到235M? 是否必须重设计所有过滤器?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    可以将并联电容器从13.5p更改为10.5p ,并将其用于ADC34J45前端,而不是ADS41B49。 但是,中心频率仍将保持在184MHz。 您需要按顺序更换过滤器组件,以获得235MHz中心频率。

    我在下面附加了一个Chebyshev带通滤波器,带有0.01 纹波,您可以在235MHz中心频率下使用TINA-TI文件:e2e.ti.com/.../234MHz_5F00_BandpassFilter.TSC 。 最后一个并联臂电容器需要调整为ADC34J45差分输入电容5pF,如应用手册SBAA195中所述。

    您还可以通过使分流臂电感器和电容器具有差分,来减少滤波器组件数量。  因此, 两个分流臂9nH电感器可由单个18nH电感器取代;而 两个分流50pF电容器可由单个25pF电容取代。 18nH差分电感器在最后一个分流臂上保持不变;而您可以在最后一个分流臂中使用20pF (根据ADC的差分输入盖进行调整)。  

    此致,

    Rohit