This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于必须使用的电流感应类型的疑问。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570530/doubt-regarding-kind-of-current-sensing-that-have-to-be-used

主题中讨论的其他部件:INA240

大家好,

我对电流感应不熟悉,我想知道如何通过MOSFET感应/测量频率约为10kHz的方波电流。 我的申请如下所示。  

它是直流电子负载。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Manjunath:

    如果您对电流感应不熟悉,我建议您首先在此处观看我们的视频系列:

    e2e.ti.com/.../46.7332万

    它们提供了一个奇妙的概述,可帮助您开始了解电流并联监视器的工作方式,以及如何缓解其拓扑中经常出现的各种形式的错误。

    由于FET切换线路中的共模变化迅速,方波测量具有挑战性。 我建议您看看我们的INA240部分,它内置了脉宽调制抑制功能。 它可以帮助抵御不断变化的共模所带来的瞬时峰值。 您可以在此处阅读更多相关信息:

    www.ti.com/.../sboa172.pdf

    希望这能有所帮助,

    卡罗勒斯