This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:绝对最大电源电压额定值-瞬态条件。

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569733/ina125-absolute-maximum-power-supply-voltage-rating---transient-conditions

部件号:INA125

INA125.

电源电压的绝对最大额定电压为36 V。我正在尝试了解是否存在有关零件对较高电压瞬变的容差的任何信息。 例如,该零件是否 可以承受 50 MS的41 V电压,或150 us的51 V电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    TI不提供超出绝对最大规格的操作特性数据,如果您选择在这些限制之外操作,则不保证我们提供的任何部件数据。 因此,我们无法保证该部件是否能够承受您所提到的瞬变。

    我建议在您的滑轨上使用瞬态电压抑制器和适当的电源去耦,以确保设备保持在其操作限制范围内。

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zak,制造商不提供表征,也不保证在公布范围之外的性能,这是众所周知的事实,无需提及。 我在这里寻求帮助。 是否可以获得定义此限制的因素的信息? 在过应力的情况下,故障模式是什么,哪些内部组件首先发生故障? 是否通过测试确定? 这是一个分析性的发现吗? 是否有筛选此零件的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    我找不到任何详细说明设备对过压的响应的文档,但再次强调,即使此数据可用,我仍强烈建议保持在操作限制范围内。 绝对最大规格是用于制造器件的技术的函数,当您接近这些限值时,您将接近内部晶体管的击穿电压。 内部保护电路仅用于在表征期间保护设备,建议您在设计中包括外部保护电路。 设备发生故障的确切程度可能会因遇到瞬态时设备的状态而异。 如果您担心电源导轨上的瞬变,最好的选择是添加前面提到的外部保护。 很抱歉,我无法为您提供更多信息。  

    最佳,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,
    INA125中定义的绝对最大额定电压限制是导致灾难性故障(不可恢复的情况)的收集器到基本p-n接点的故障。 如Zak所述,最大供应限值是用于制造产品的半导体工艺的函数,INA125使用36V双极工艺。 我们不会对超出最大额定电压的部件进行表征,以确定哪个晶体管首先发生故障,因为特定故障位置可能是所用配置的函数,从我们的角度来看, 它没有任何区别-一旦部件暴露在大于最大绝对额定电压的电源中,即使它似乎继续正常工作,其可靠性和使用寿命可能会受到严重影响。
    话虽如此,INA125是一个使用了20年的部件,其最大指定电压和绝对最大额定电压相同–36V。 这是非常不寻常的-通常两个数字之间有10 % 裕度,因此我希望此零件的实际最大额定电压应为40V。 但是,即使是这种情况,将部件长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek
    非常感谢您提供此信息。 您提出了两个重要的意见。

    第一个是关于最大工作电压,绝对最大值相同。 制造商通常不建议在边缘操作。 更重要的是,zeners和TVSS没有平坦的VI曲线。 在这种情况下,您如何保护设备?

    第二个问题是C-B交叉点的故障。 如果是这种情况,则断开机制很可能是雪崩电流,而实际损坏是由高电流通过时的材料加热造成的。 在这种情况下,实际定义电流的电压水平以及过压的持续时间至关重要。

    由于INA125设计用于在可能存在电涌的环境中工作,因此我预计TI可能在扩展范围内执行了特性描述,并且有一些数据。 这就是为什么我一开始就问这个问题。

    非常感谢您的分析。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    由于收集器基底分解是与过程相关的现象,而不是特定于设备,如果在扩展供应范围内进行了任何实验,则这些实验将在过程的鉴定期间进行,而不是设备的鉴定期间进行。 由于该流程本身是一个旧的Burr-Brown流程,我怀疑我们是否仍有剩余数据可供您共享。

    根据我以前的IC设计经验,我想说过,在短时间内超过36V至40V的电源不会对INA125的性能造成任何负面影响,但即使在非常短的时间内(例如在通电循环中)超过40V电源也可能会导致 对设备造成永久性损坏。