This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:LMH3401最大输入电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570113/lmh3401-lmh3401-maximum-input-current

部件号:LMH3401

您好,

LMH3401的数据表显示绝对最大输入电流为10 mA。 此限制是否适用于任何类型的输入电流,还是仅限于通过ESD二极管的输入电流?

在直流耦合电平转换应用中,反馈网络中将有一个常电流,当应用一些信号时,很容易获得高于10 mA的输入电流, 即使输入和输出通用模式在建议的范围内,并且放大器远未饱和。 在这种情况下,如果放大器不能工作,似乎有点奇怪,但我可以想象,通过ESD二极管的10 mA可能是一个问题。

因此,问题在于,如果放大器未饱和,输入电流是否可以超过10 mA。


此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    该电流是指ESD二极管中的电流,而不是通过内部增益和反馈电阻器的电流。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    很好听。 感谢您的快速响应。

    如果可能,您可能应该考虑在数据表中对此进行澄清。

    此致