Other Parts Discussed in Thread: LMH3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH3401 您好,
LMH3401的数据表显示绝对最大输入电流为10 mA。 此限制是否适用于任何类型的输入电流,还是仅限于通过ESD二极管的输入电流?
在直流耦合电平转换应用中,反馈网络中将有一个常电流,当应用一些信号时,很容易获得高于10 mA的输入电流, 即使输入和输出通用模式在建议的范围内,并且放大器远未饱和。 在这种情况下,如果放大器不能工作,似乎有点奇怪,但我可以想象,通过ESD二极管的10 mA可能是一个问题。
因此,问题在于,如果放大器未饱和,输入电流是否可以超过10 mA。
此致
每