This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2347:OPA2347的WCSP-8/YZD封装引脚

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2347, OPA347, OPA4347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568925/opa2347-wcsp-8-yzd-package-pinouts-of-opa2347

部件号:OPA2347
主题中讨论的其他部件: OPA347OPA4347

您好,

www.ti.com/.../opa2347.pdf

 在OPA2347的数据表中,引脚列出为1,2,3,4,5, 6,7和8。

在同一数据表的包装图中,它们列出为A1,A2,A3,A4,B1, B2,B3和B4。

我猜:1 - A1,2 - A2,3 - A3,4 - A4,5 - B4, 6 - B3,7 - B2和8 - B1。

有人可以帮您确认吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦文伟您好:

    我看不到OPA347数据表中的哪些引脚被列为A1,A2,A3等。您能否提供 数据表中的哪一页或哪一图显示了此标签?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim:

    它是OPA2346,OPA347的双部件版本。

    第一页显示了WCSP -8封装的引脚视图,其中将引脚列为1到8。

    数据表的最后一页显示了TZD-8的图纸:

    我能否将这两张不匹配的图片映射为:

    谢谢。

    文伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。  OPA2347是OPA347单台的双版本,OPA4347是下面的四视。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim:

    您可以确认吗?

    谢谢。

    文伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦文伟您好:

    我认为查找设备封装上的引脚1指示符以确定引脚1的位置是最简单的。 针1通常在设备包装上标有一个槽口或白点。 然后您将能够确定引脚1到8的位置。

    谢谢!

    Tim Claycomb