This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:DRV421与DRV401

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567178/drv421-drv421-vs-drv401

部件号:DRV421
主题中讨论的其他部件: DRV401

尊敬的技术支持团队:

 

我有关于DRV421的问题。

以下DRV421的某些规格低于DRV401?

您知道原因吗?

我猜DRV421包括Fluxgate Sensor,它会影响一些规格。



■DRV401差动放大器漂移


 

■DRV421 并联传感 AMP漂移

 

 


 

■DRV401电压参考


 

■DRV421电压参考


 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    感谢您使用TI E2E论坛。 我们已收到您的问题,我将转发给DRV设备应用工程师。 他将在今天晚些时候与您再次进行讨论。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    两个零件的Vref不是相同的参考,因此存在一些折衷。  DRV401上的输出VREF仅为2.5 ,DRV421上的VREF有多个输出。  这些设备有一些差异和折衷,使它们有所不同。  是否有特定的应用程序需要您在两者之间进行选择时提供帮助。  请告诉我,我可以解决这些问题,以便您为您的申请选择最佳产品。

    此致,

    Javier Contreras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

    Javier Contreras,您好!

     

    感谢您的回复。

      

    这是否意味着DRV401和DRV421之间的电压参考的以下规范(VREFOUT和漂移)的结构不同?

    此致,

    TTD