请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA211 您好,
观看“2.2 TI精密实验室-运算放大器:VOs和IB -实验室”视频后,我有一个小问题。
第4页显示 了电路包含两个OPA211,但在第6页中,为什么Vib公式只乘以第一个OPA211的REQ? 我们可以忽略第二个OP的IB吗?
如果我们不能忽略第二个OP的IB,为什么电路需要辅助放大器?
我是设计运算放大器电路的初学者,希望有人能回答这个问题,
谢谢。