This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:计算Vos an IB的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567813/opa211-the-question-for-calculation-vos-an-ib

部件号:OPA211

您好,

观看“2.2 TI精密实验室-运算放大器:VOs和IB -实验室”视频后,我有一个小问题。

第4页显示 了电路包含两个OPA211,但在第6页中,为什么Vib公式只乘以第一个OPA211的REQ? 我们可以忽略第二个OP的IB吗?

如果我们不能忽略第二个OP的IB,为什么电路需要辅助放大器?

我是设计运算放大器电路的初学者,希望有人能回答这个问题,

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我最近在下面链接的主题中回答了相同的问题。  简而言之,由于第二个运算放大器将增益应用于第一个运算放大器的输入偏移电压,因此最终输出错误由第一个运算放大器的输入偏移电压来控制。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了,非常感谢。