Other Parts Discussed in Thread: INA331, INA231, INA326
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA331 主题中讨论的其他部分: INA231, INA326
我正在使用INA331,增益为5,Vs = 5V。 我得到的最大输出电压为4.3V。 数据表状态 Vout将不会在增益小于10时进入RAIL (仅当增益设置为5时)。 但是,它没有提供信息,说明它将达到多近以及 这取决于什么-输出负载? 我对最大的期望是什么 从零件中输出电压? 是否有另一个部分没有这个缺点? INA231有同样的东西。