This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:INA331输出电压摆动,带增益和lt;10.

Guru**** 2559320 points
Other Parts Discussed in Thread: INA331, INA231, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566424/ina331-ina331-output-voltage-swing-with-gain-10

部件号:INA331
主题中讨论的其他部分: INA231INA326

我正在使用INA331,增益为5,Vs = 5V。 我得到的最大输出电压为4.3V。  数据表状态 Vout将不会在增益小于10时进入RAIL (仅当增益设置为5时)。 但是,它没有提供信息,说明它将达到多近以及 这取决于什么-输出负载? 我对最大的期望是什么 从零件中输出电压? 是否有另一个部分没有这个缺点? INA231有同样的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我们测量了INA331的线性工作区域,增益为5V/V,增益较高(准确地说是26.6V/V)。 增益为5V/V时测得的数据与数据表中给出的图表非常一致,如下所示。 因此,我会使用下面的图解来确定您的增益输出摆幅<10V/V  当以26.6V的增益测量时,输出实际上是轨对轨的。  这些限制更多地取决于内部放大器共模输入和输出摆幅限制,而不是取决于输出负载。


    如果您正在寻找单电源RI/O仪表放大器,即使增益小于10V/V,我建议您对INA326进行评估。

    我希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Pete提供的图表和信息。 是的,我看到了这一点,根据图表,我们的输出只能达到4V (+/-?) 任何+输入大于约0.9V。 我们很幸运获得4.3V而不仅仅是4V的电压。 因此,您没有Vout最小值,Vin > 0.9V? 根据图表,我必须使用3.9V才能获得一定的利润。 只有1V水平刻度。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    听起来您的理解是正确的,但请记住,这是为了获得低于10V/V的收益 Voutmin在典型规格表中列为"导轨输出电压摆动"。 对于10kohms的负载,最小规格为50mV,而典型值为25mV。 当然,这假定设备是根据数据表顶部列出的条件运行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用5增益时,仍需要4V输出的公差。 此数据听起来不可用。