This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高转换率直流电子负载的运算放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567153/op-amp-for-high-slew-rate-dc-electronic-load

在“线程:LMH6703”中讨论的其他部件

大家好,

我正在设计一个高转换率直流电子负载,其中一个电压反馈运算放大器驱动一个功率MOSFET (在饱和模式下改变其电阻并散热)。这是它的主要目标

工作是设计高转换率负载(电流阱)。

我对上述情况有两点怀疑。

运算放大器上的输入控制电压转换率是否确定通过MOSFET的输出电流转换率

2.我们是否需要饱和模式栅极驱动器来实现上述目标。  

是否有可用的FET驱动器(在饱和区域操作MOSFET)。

我认为 ,使用运算放大器驱动MOSFET不会产生所需的高转换率(因为FET的输入电流不足以为的输入电容充电

MOSFET。

如果我错了,请纠正我,并提前感谢您

此致

Manjunath i  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath您好!

    您是否研究过使用GAN FET?  栅电容显著减小。  

    我们的电流反馈放大器将提供具有较大电压波动的最佳转换速率。  驱动大电容需要特别注意稳定性。  

    例如,我不会将FET置于反馈回路中。  

    您可能需要查看LMH6703。  速度非常快。  

    此致,

    Loren

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loren,感谢您的回复

    当我在MOSFET论坛上发布相同的查询时,我得到了以下的回复。 请您对此提供更多见解。

    此致曼努纳特一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath您好!

    GaN FET的另一个优点是PCB接口。 大多数GAN FET作为裸芯片出售,直接焊接到印刷电路板上。 这将降低FET和PCB的电感。

    我们的运算放大器没有一个专门设计为FET驱动器,我认为我们的FET驱动器应用说明中的大部分都是关于开关电源的。

    www.ti.com/.../snva723.pdf

    您似乎需要线性操作,这是否正确?

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Loren:

    感谢您的回复。

    它用于操作的饱和模式(又称线性模式)。 使用FET的唯一目的是吸收负载(或消散)。通过FET的电流应尽可能快地上升,以便我可以实现最大转换速率。 有几个因素决定了这一点

    1.如.Qgs和Qgd. 为了使FET达到所需的电压,应尽快为CGS充电。 对于此问题,Qgs应低至,而IG应高。 Qgd也应该为低。运算放大器输出电流决定了这一点。

    2. MOSFET路径的电感应低,所以我要用SMT封装。 并注意热力方面。

    我担心的是,如果不使用栅极驱动器,我是否能够实现这一点。是否有任何可用的栅极驱动用于FET的饱和操作模式(而不是大量可用的开关模式)。

    此外,您认为上述绘制的电路是否有效? 很高兴听到任何修改/补充。


    谢谢你
    此致
    Manjunath i