This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420 -输出读数负极

Guru**** 2976960 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565887/rcv420-rcv420---output-reading-negative

部件号:RCV420

大家好,

如数据表中所示使用RCV420:

使用电压表在针脚14和15处的输出电压读数为负值(如图中所示,15/14上的->+,接地上的负极)。  如果电流流动,则与预期相反-这是否正常?

提前感谢!
John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对所有人:

    好的-我做了一个简单的模拟器-使用+15V电源和几个电阻器,所以输出读数应为正~ 1/2刻度-让我的仪表读数为~2V正; 所以我必须假设我现在拥有的4-20mA传感器有一些问题。 本以为我有正确的针脚,但显然我没有此传感器的正确定义。

    我还想问其他一些问题-这个传感器最终导致电流倾倒-看到它上升到大约180mA -我的仪表上的电压大约在14.04 V左右;我没有意识到这个部件上的输出电压会这么高。 这听起来有点不寻常吗?

    我想我们可以在这个上放置一些钳位二极管,这样我们就不会意外地对我们的主机处理器ADC端口进行zap。

    谢谢!
    John W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI,

    想要补充-负电源已从RCV420断开-这导致模拟器的正读数-我修复后-回到负读数。

    我还想使用欧姆表测量对此的输入阻抗(电阻)-当按照电路中的设计进行连接时-我在电压表输出显示屏上读数约为-0.40V -我颠倒了欧姆表的连接; 然后我读了0.040V -这是预料之中的吗?

    谢谢!
    John W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI,

    正常-极性确实有区别-连接到引脚3与引脚1产生正输出电压。

    从规格表上看,我不期望输出电压会出现负值。 它显示最小值为10V。 没有VMAX?
    在测试传感器故障时,我发现输出电压大于-14V。

    谢谢!
    John W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:

    看起来两个内部二极管可以永远解决这个问题。 Burr-Brown/TI为什么不这样做?

    只是好奇。

    玩的很有趣 这些电流回路传感器中的一些显然具有相当快的响应时间-很高兴看到这一点。

    谢谢,此致,
    John W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您对RCV420的关注。  让我总结一下您的回答,请确认我是否理解正确。  我还提供了一个基本的SPICE电路,您可以使用它来了解RCV420的基本连接和功能。  该型号使用理想的运算放大器,因此您将能够获得RCV420内部运算放大器无法实现的输出电压和电流。  

    您在第一篇文章中提到,如果电流方向发生变化,则输出为负。  这是预料之中的,在使用我所附的SPICE模型进行测试时,您会看到类似的行为。  RCV420基本上是一个差动放大器,带有集成并联电阻 器和 参考 和缩放电路,可配置0-5V输出和4-20mA输入。  如果更改输入信号的极性,它基本上仍是差分放大器,因此输出信号也会更改极性。

    在第二篇文章中,您提到您获得了正输出信号,但不正确。  在后面的文章中,听起来您有连接问题,因此我将忽略此评论。  此外,在本帖子中,您提到传感器输出约为180mA,导致RCV420输出饱和至-14.04V左右。  我对此有一些评论,但首先是关于RCV420 ...使用+/-15V电源时,RCV420输出通常只能达到+/-12V。  如果您没有将负载连接到输出,则范围可能更大,这就是您看到-14V的原因。  也就是说,如果输出180mA,4-20mA传感器发射器会出现问题。  大多数标准传感器包括一些 电路,以防止电流远远超出适当范围。

    您的第三篇文章在第二篇文章中提到了连接问题。  然后提到您正在使用欧姆表测量输入阻抗,您收到的结果是伏特数?

    第四个帖子提到您将4-20mA输入连接到引脚3 (IN+)与引脚1 (IN-), 并接收到正输出信号。  这是源4-20mA传感器的正确连接极性。  我复制了下面规格表的输出电压部分。  带+/-15V电源的最小输出为+/-10V,典型输出摆幅为+/-12V。  +/-通常 不包括在这些较旧的数据表中,但假设输出摆幅是对称的,如果它可以达到+12V,则可以达到-12V。  如上所述,根据您的输出负载和输入信号幅值,输出可能非常可行地达到+/-14V。  添加1-10kOhm负载并在温度范围内工作将使输出摆幅降至数据表中指定的典型+/-12V。

    在第五个帖子中,它提到了内部二极管,以及为什么不包括在该设备中。  首先要明确的是,输出和电源电压之间有内部ESD二极管。  不包括用于将输出夹紧到特定电平的二极管。   大多数现代放大器不包括将 放大器输出摆幅限制在电源电压范围内的电压的二极管。  此外,该产品于80年代后期发布,当时逻辑电平和通用电源电压与现在的情况相差很大。  我建议将一个100-1kOhm电阻器与RCV420的输出串联起来,然后使用一组低正向电压二极管来夹紧电路中的~0-VDD输出。

    许多电流回路发送器的响应时间一直在几百Hz范围内,直至达到中到高kHz范围。

    RCV420输出规格:

    基本非正式SPICE模型图像。  注意:对于12mA输入信号,2.5V输出:

    e2e.ti.com/.../RCV420.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin,

    感谢您的回复。

    快速提问:我目前有12个接地,10-11个短路。 如果我将12连接到10,就像您在模拟中所做的那样;这会使我的输出偏差降低1.25V吗? 我们将进入5V容差ADC;但我们已按照您的建议将其分解;至少类似地。

    我们现在正在进行电路板设计审核;我们每块电路板有4个RCV420;所以您知道。

    是的,关于负输出,从电路图我预期会看到负流动的负值,但因为它没有在实际规格中明确说明这一点。 我不确定。 是的,我现在的负载只是一个电压表,我不想在与处理器输入相连的情况下测试它。

    再次感谢,
    John W.
    PS -我将在今天晚些时候有更多时间时回复其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您提供更多信息。  要将4-20mA信号转换为0-5V输出,通过将引脚11 (Ref out)连接到引脚12 (Ref in),将-1.25V偏移添加到电路中。  这在数据表的"工作原理"一节中有介绍。  

    如果您分享您当前的示意图,我们可以 查看并查看是否发现任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    您的模拟将引脚10显示为"引用输出",但在数据表中显示为"引用反馈";引脚11显示为"引用输出"。

    只想了解您在模拟模型中执行此操作的原因。

    谢谢!
    John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    这对我来说是一个简单的错误。  我已更正了模型,请参阅下面并附上。

    e2e.ti.com/.../4375.RCV420.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    好的- np。

    现在,Pin10怎么样?请参考FB -是否保持打开状态?

    我们正在像图15所示运行该部件,但我们在输出上添加了一些保护,因此我们不 会杀死处理器ADC通道,并且我们在针脚1和3上添加了二极管,以便我们可以处理正确的电流,无论传感器类型如何 已连接;已测试并运行良好。

    谢谢!
    John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    要回答一些打开的项目:

    *)使用欧姆表检查输入阻抗时-测量值~60欧姆,正确-输出放大器上的电压表显示的电压较小。 当我改变欧姆表的极性时,我注意到电路输出上的电压表发生了变化-只是张贴了一则观察。 当欧姆表进行测量时,它们会施加较小的激励电压。 它足以显示在电路输出上(即电压表显示屏上)。 这告诉我,我有一个极性问题;结果是决定性的。

    *)我显然遇到了4-20mA传感器故障-当它发生故障时,它开始转储180-200mA。 由于当时电路的配置方式-我看到-14.04V输出。 当然,电流表示传感器出现故障。 我没想到电压会像这样波动-我想这最终是一件好事。

    *)二极管备注表示1和3上的输入。 那里有两个二极管,电流方向问题变成了一个不存在的问题。 似乎是一件容易做的事。 回到30年前,我会做同样的事。 事实上,我所用的测试电路的二极管已有30年的历史,运作良好。 当然,您可能希望二极管的VF降低;但这些二极管的PIV额定值为200V,对于该规格而言,已经足够。 即使是这30年的VF。旧的二极管看起来也没有那么糟糕。 我用正电流和负电流进行了测试,工作正常-在(欧姆表)上得到了正电压读数--哦,我的意思是输出电压表。

    我想我已经回答了您的所有问题/顾虑;如果您还有其他问题,请告诉我。

    再次感谢,
    John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的细心参与,并与社区分享您的体验。  我对您没有任何其他问题或顾虑。  

    在我这边,唯一打开的项目是"如何处理REF FB引脚?"  因为我已经从我提供的简化的SPICE模型中删除了它。  REF FB引脚应连接至REF OUT。  我在下面的数据表中提供了基本电源和信号连接的图像,以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin,

    好的-感谢这里的支持和回应,还有Spice模型-当我得到一些备用周期时,我将尝试在Spice模拟器Altium有-我认为这些模型已经准备好在Tina下运行了。

    再次感谢,
    John W.