This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:需要减少输出端的偏移

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566628/opa1632-need-to-reduce-the-offset-at-output-side

部件号:OPA1632
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

参考附加的模拟,我使用的是ADA4841的输出后的OPA1632。 ADA4841的输出具有2.2Vpp的输出和1.78V的偏移,我正在将输出连接到OPA1632,该OPA1632具有Unity增益,仅用于从单端输出到差动输出。 我已经给了2.2 Vpp,并且每侧都得到1 V电压,所以这很好,但是我要求两个输出上的最大峰值不应超过2.8V,但是R9的输出已达到3.79 ,如simution中所示。 请建议如何将我的输出调整到2.8V峰值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    您看到R9的OPA1632输出达到3.79V峰值的主要原因是R7 (1.78V)和 R5 (GND)的OPA1632输入之间的DC偏移。  这可以通过在两个输入端应用类似的DC电平或使R5端的DC电平 与R7 (或1.78V)相同来纠正。  这样,就没有输入直流偏移,  而OPA1632输出都 围绕 默认输出共模电压(或原理图中的2.5V)进行居中。  

    由于您提到最大输出峰值限制为2.8V,因此需要将输出共模直流电压降低至2.2V。  这可以通过将OPA1632 Vocm引脚绑定到2.2V来实现,这将导致  在2.2V周围出现0.5V峰值的最大摆幅 ,或将2.7V作为最大峰值电压。

    我附上了TINA-TI示意图,如果您想查看它的话,请附上更正内容。

    此致,

    Rohit

    e2e.ti.com/.../OPA1632_5F00_UnityGain.TSC