This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524EVM:通过THS4524EVM添加多达4个射频

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524EVM, THS4541, THS4524, TINA-TI, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566163/ths4524evm-adding-up-to-4-rf-frequencies-with-ths4524evm

部件号:THS4524EVM
主题中讨论的其他部件: THS4541THS4524TINA-TITHS4521

您好,我正在寻找一款可增加(或减去相同频率)多达4个射频频率的解决方案,我想知道 THS4524EVM是否是理想的候选方案? 是否可以级联,2个产出>1个投入? 频率范围在40-100 MHz,增益1,输入/输出50欧姆。 您能否就此提供专业意见? 非常感谢! Dmitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dmitri:
    THS4524只有大约150MHz的带宽,因此不适合在100MHz应用中使用...放大器与其增益带宽产品的线性不是很接近。 THS4541可能更适合此类应用。

    您要添加的信号是全差分还是单端?

    您当然可以配置FDA like和"Op-amp Adder"或"Summing Amplifier"以实现这一目标。 (你可以用谷歌搜索这个词,看看一个运算放大器是什么,以防你不知道。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Samir:感谢您的回复。 我添加的信号由DDS板产生,所有这些信号的接地相同。 所以我想它们可以被称为完全差别。

    我必须承认,我更喜欢现成的解决方案。 我很难找到符合我要求的独立产品的运算放大器。

    之前我发现了这篇文章,它讨论了差分放大器用于对频率进行求和的问题,讨论了经典运算放大器的一些缺点,这使我想到了THS4524EVM评估板。 http://electronicdesign.com/analogue/high-speed-noninverting-summing-amplifier-operates-220-mhz

    引用:"图1中的电路还有许多其他缺点,包括低输入阻抗,正负输入的不同输入阻抗,窄带宽以及对紧密匹配电阻器的需求。"

    我是否应该关注这些“弊端”? 我最关注的部分是"窄带宽"。

    感谢您的帮助!

    Dmitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitri,
    由于不知道驱动程序/DDS的详细信息,我很难提出解决方案。 我可以告诉您,TI不提供任何现成的梯子。 ...您必须购买电阻器和放大器并构建一个。

    如果您需要高输入阻抗,THS4524解决方案将无法正常工作。 如果您的DDS驱动的电阻为几百欧姆,那么这应该不是问题。

    不同的输入阻抗-如果您要添加具有相同比例因子的信号,则这不是问题。 例如,如果您想要V1+V2+v3+v4,则电阻器将全部相等。 此外,如果您的DDS具有强大的驱动器功能,那么这也不是问题。 只有当DDS无法驱动负载时,不同的输入电阻才会成为问题,在这种情况下,由于DDS驱动功能,每条路径的线性/性能都会受到影响。

    紧密匹配的电阻器-是,具体取决于您需要的准确度。

    "窄带宽".... 此处您需要一个大约10倍您感兴趣带宽的放大器,以确保线性性能(低失真)

    此外,为什么您需要四路放大器(如THS4524)...单路放大器应该这样做。 如果您可以从TI网站下载TINA-TI (SPICE模拟器)和THS4521的SPICE模型,并使用您正在考虑的频率和输入电平测试您在那里建议的电路,那将非常有帮助。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Samir:
    我目前使用的DDS主板是AD9959。
    回复:"此外,您为什么需要四路放大器,如THS4524... "
    我只是想用另一种方式来使用这块板。 假设我有4个谐波V (F1),...,V (F4)。 1通道差动输入提供V (F1)-V (f2),第2通道V (f3)-V (f4),第3通道提供Ch1out - Ch2out的差值,即V (f1)-V (f2)-V (f3)+V (f4)。 显然,+/-符号无关紧要。 该板上的通道输入/输出为50欧姆,因此阻抗匹配没有问题。

    Dmitri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dmitri:
    我不熟悉AD9959。 我希望得到一个SPICE模型,看看你想要的电路是否模拟并提供正确的结果。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Samir:

    我要试试。 感谢您的参与和提示!

    此致,

    Dmitri