请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们正在开发组件测试系统,需要评估闪烁噪音。 发现T.I. Precision Labs 0.1Hz至10Hz滤波器设计,我正在尝试制造和填充电路板。 T.I.不销售此电路板,但提供原理图和Gerber文件。 一个缺点-钻取文件的格式不是有用的。 这使我无法订购PCB。 其他人是否尝试重新创建此PCB板或知道如何获取有效的钻孔文件? 文档/应用程序注释为slau522.pdf,原理图,BOM和光绘文件位于slac592a中。
你的名字在应用便笺上,你能帮你吗????
谢谢!
标记