This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要TI Precision Labs PCB钻进文件

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565500/ti-precision-labs-pcb-drill-file-needed

我们正在开发组件测试系统,需要评估闪烁噪音。  发现T.I. Precision Labs 0.1Hz至10Hz滤波器设计,我正在尝试制造和填充电路板。  T.I.不销售此电路板,但提供原理图和Gerber文件。  一个缺点-钻取文件的格式不是有用的。  这使我无法订购PCB。  其他人是否尝试重新创建此PCB板或知道如何获取有效的钻孔文件?  文档/应用程序注释为slau522.pdf,原理图,BOM和光绘文件位于slac592a中。  

你的名字在应用便笺上,你能帮你吗????

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您似乎在两个不同的位置发布了此问题。 我已经回复了您在 这里发布的第一个帖子 ,现在我将合并两个论坛主题。

    谢谢!

    Tim Claycomb

x 出现错误。请重试或与管理员联系。