Other Parts Discussed in Thread: LM331, LM231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM231 主题:LM331中讨论的其它部件,
团队,
我的客户有以下问题:
我们正在寻找LM221,LM331数据表中的参数。
电气特性中有一个参数列出了LM221从0.95 到1.05 kHz/V的转换精度
我们正在尝试将设备的整体准确度整合在一起,以查看我们是否可以避免测试选择电机速度回路。 如果我们在1Hz和700Hz之间运行设备,则设计是否会受到+/- 5 % 增益错误的影响?
此致,
亚伦