This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:+-5V输入和输出所需的轨电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573420/iso124-rail-voltage-required-for--5v-input-and-output

部件号:ISO124

您好,

我对ISO124有疑问。  该数据表主要提供了+-15V导轨的操作规范,并简单地指出它可在低至+- 4.5 的情况下使用。 我正在尝试使用具有要在输出上复制的+-5V输入信号的设备。 如何确定输入和输出所需的导轨电压,以便以这种方式工作?

我在这个论坛上的研究表明,我至少需要一个+-7.5V导轨来复制+-5V输入。 这是否正确?

谢谢!

Dave K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    很抱歉耽误你的时间,这篇文章似乎被忽略了。 是的,您需要在高于所需输入/输出电压的电压轨上有大约+/-2.5V的余量。