请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 您好,
我对ISO124有疑问。 该数据表主要提供了+-15V导轨的操作规范,并简单地指出它可在低至+- 4.5 的情况下使用。 我正在尝试使用具有要在输出上复制的+-5V输入信号的设备。 如何确定输入和输出所需的导轨电压,以便以这种方式工作?
我在这个论坛上的研究表明,我至少需要一个+-7.5V导轨来复制+-5V输入。 这是否正确?
谢谢!
Dave K.