请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA240 主题中讨论的其他部件: INA282
您好,
Digikey 显示 所有INA240增益的20周提前期, 为什么这么长?
如果信号总和 与INA282数据表中的图示类似,则要测试INA240-A2。
预期用途 是将两个INA240的结果相加为一个模拟信号,例如INA282可以使用Ref1/2输入来连接多个电流监视器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BP101,
我不清楚为什么Digikey报告0库存和如此长的最小数量提前期。 1个订单,但如果您对获取松散设备感兴趣,您可以从TI.com网页获取样本。 样片/购买链接位于产品文件夹中,或 直接链接在此处。 如果您有任何问题,只需告知我们,我们将从我们的末端着手解决问题,立即为您提供样品。
此外,EVM仅需25美元即可在TI.com estore上获得,它以4块电路板的形式提供,每个增益版本一块。 如果您想尝试将其中一个的输出运行到下一个的参考,那么,如果您不介意将A1连接到A2,则对EVM进行修改即可测试性能。