This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:供应商索赔20周交货时间增加A1-A3和放大;求和方法。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577306/ina240-vendor-claims-20-week-lead-time-gains-a1-a3-summation-method

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: INA282

您好,

Digikey 显示 所有INA240增益的20周提前期, 为什么这么长?

如果信号总和  与INA282数据表中的图示类似,则要测试INA240-A2。

预期用途 是将两个INA240的结果相加为一个模拟信号,例如INA282可以使用Ref1/2输入来连接多个电流监视器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101,

    我不清楚为什么Digikey报告0库存和如此长的最小数量提前期。 1个订单,但如果您对获取松散设备感兴趣,您可以从TI.com网页获取样本。  样片/购买链接位于产品文件夹中,或 直接链接在此处。  如果您有任何问题,只需告知我们,我们将从我们的末端着手解决问题,立即为您提供样品。

    此外,EVM仅需25美元即可在TI.com estore上获得,它以4块电路板的形式提供,每个增益版本一块。  如果您想尝试将其中一个的输出运行到下一个的参考,那么,如果您不介意将A1连接到A2,则对EVM进行修改即可测试性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在查看INA240-A2数据表并看到INA282放大了如此多的dv/dt后,可能需要测试INA240。

    感谢您对一些零件进行采样的建议,在本例中,希望线性上升比度指标行为在INA240中表现得更好。