请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV425 主题中讨论的其他部件: Tida-0.0463万
你(们)好
首先,我的英语很差,很抱歉。
I´m一个带有DRV425传感器的新印刷电路板。 该传感器测量场磁场< 2mT。
我已经看到TIDA-0.0463万脱焊不会将平面GND置于垫片热电压下。 这是为了避免平面GND发出磁性噪音吗?
您建议我做什么?我将平面GND连接到散热垫还是否?
感谢你的帮助。
此致!!