This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425下的平面GND

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575300/drv425-plane-gnd-under-drv425

部件号:DRV425
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0463万

你(们)好

首先,我的英语很差,很抱歉。

I´m一个带有DRV425传感器的新印刷电路板。 该传感器测量场磁场< 2mT。

我已经看到TIDA-0.0463万脱焊不会将平面GND置于垫片热电压下。 这是为了避免平面GND发出磁性噪音吗?

您建议我做什么?我将平面GND连接到散热垫还是否?

感谢你的帮助。

此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!

    很抱歉我们错过了这个论坛问题。 我会要求我们的DRV应用工程师尽快回复您。

    此致,
    Mayrim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,

    您可以在零件下放置一个GND垫。  主板不应由磁性材料制成。  我们 的DRV425EVM双总线板 DRV425 板在部件下方都有接地垫。

    此致,

    Javier Contreras