请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR117 PA团队,您好!
我有一位客户希望将XTR117用于他们的应用程序。 他们对设备的内部工作有一些疑问,但数据表中没有回答,因此我想看看我们是否可以提供一些说明。
- 针脚3和5之间的rlim (内部电阻器)的值是多少?
- 在不打开内部晶体管的情况下,针脚6上的最大输出电压是多少?
- 目前,它们的输出在控制环路中比来自Q1的输出具有更多增益。 如何确保最终调节器稳定? 我们是否有XTR117的SPICE模型以便我们可以模拟它?
- 运算放大器导轨是否由5V内部稳压器或输入电压供电?
如果您需要对任何问题进行澄清,请告诉我。
此致,
Javier Palomo