This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:内部限制值,稳定和内部调节

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576026/xtr117-internal-rlim-value-stabilization-and-internal-regulation

部件号:XTR117

PA团队,您好!

我有一位客户希望将XTR117用于他们的应用程序。 他们对设备的内部工作有一些疑问,但数据表中没有回答,因此我想看看我们是否可以提供一些说明。

  1. 针脚3和5之间的rlim (内部电阻器)的值是多少?
  2. 在不打开内部晶体管的情况下,针脚6上的最大输出电压是多少?
  3. 目前,它们的输出在控制环路中比来自Q1的输出具有更多增益。 如何确保最终调节器稳定? 我们是否有XTR117的SPICE模型以便我们可以模拟它?
    1. 我找到的Spice模型  E2E帖子,具有理想的模拟。  
  4. 运算放大器导轨是否由5V内部稳压器或输入电压供电?

如果您需要对任何问题进行澄清,请告诉我。  

此致,

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1) 大约100欧姆
    2) 不知道这里有什么问题。 运算放大器的输出和内部BJT的基座之间有一个1/4的电阻分压器。 因此,在连接外部BJT的情况下,内部BJT看不到足够的电压来满足VBE要求。
    3) 遗憾的是,您只找到了非官方的一个。 您能否发布更完整的示意图,以便我们可以查看客户描述的内容?
    4) 运算放大器在V+和IRET之间供电。