This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:更改参考电路和#39;s C3/C4是否影响AMC1200's功能

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576037/amc1200-q1-change-the-reference-circuit-s-c3-c4-whether-have-influence-the-amc1200-s-function

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1200

德拉斯,

我 根据  AMC1200数据表中的参考应用设计了一个示例电路,发现测量结果与实际值有一些偏差, 我将C3和C4从10pF更改为0.1uF,错误已消除。 我想知道更改C3/C4是影响AMC1200性能还是带来其他负面影响。

致以诚挚的问候!

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:AMC1200-Q1

    德拉斯,

    我 使用参考电路 设计  了AMC1200数据表中的电路,  电路的测量结果发现 信号  有错误,我将C3和C4电容从10pF更改为0.1uF,以便解决问题。 我想知道更改 C3/C4是影响AMC1200的性能还是有其他负面影响。 非常感谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacking,

    我很想了解更多有关您在使用原装10pF电容器测试AMC1200时获得的结果。 将值更改为较大值将会限制输入带宽,不会影响AMC1200的性能或功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tom:

    感谢您的回复。 电路应用于BMS电压检测,如果我使用参考电路参数,实际检测电压为72V,则检测电压约为80V。 当我增加C3/C4值时,检测电压值是正确的。 您能帮我分析为什么会导致 这种情况吗?(PS:信号频率约为3KHz)

    致以诚挚的问候!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacking,

    分压器字符串中的电阻值是多少?