Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1200-Q1 主题中讨论的其他部件:AMC1200
德拉斯,
我 根据 AMC1200数据表中的参考应用设计了一个示例电路,发现测量结果与实际值有一些偏差, 我将C3和C4从10pF更改为0.1uF,错误已消除。 我想知道更改C3/C4是影响AMC1200性能还是带来其他负面影响。
致以诚挚的问候!
顶升