This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:共模电压与输出电压摆动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576086/lmh5401evm-common-mode-voltage-vs-output-voltage-swing

部件号:LMH5401EVM
主题中讨论的其他部件: DAC38J82

LMH5401EVM与DAC38J82配合使用,rg=50欧姆,RF=374欧姆,Ro=23欧姆,Vs(+)=2.5V,Vs(-)=-2.5V, PD=GND,VCM=0.8V。

在具有Fractional N PLL和集成VCO的宽带正交调制器表征中使用的标称基带输入直流共模电压为0.45V,应从外部施加。  额定基带输入交流电压为1.3Vpp差分。  我有一些可以离线显示的波形,但是当VCM 设置为0.8V 时,客户 会看到输出正弦波上的0.45V?  我们如何才能提高这一比例?

此致,TI-AFA的John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您是否可以附上测试设置的电路图?  LMH5401EVM是否在VCM = 0.8V的情况下驱动正交调制器? 您是否有正交调制器的部件号? 如果您可以离线共享波形,查看波形将很有帮助。

    此致,

    Rohit