请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH5401EVM 主题中讨论的其他部件: DAC38J82
LMH5401EVM与DAC38J82配合使用,rg=50欧姆,RF=374欧姆,Ro=23欧姆,Vs(+)=2.5V,Vs(-)=-2.5V, PD=GND,VCM=0.8V。
在具有Fractional N PLL和集成VCO的宽带正交调制器表征中使用的标称基带输入直流共模电压为0.45V,应从外部施加。 额定基带输入交流电压为1.3Vpp差分。 我有一些可以离线显示的波形,但是当VCM 设置为0.8V 时,客户 会看到输出正弦波上的0.45V? 我们如何才能提高这一比例?
此致,TI-AFA的John Garrett