This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3402:启动时出现故障

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3402, TLV3401, TLV3501, LMV7235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576352/tlv3402-glitch-at-start-up

部件号:TLV3402
主题中讨论的其他部件: TLV3401TLV3501LMV7235

我的客户发现TLV3402存在以下问题:

在25毫秒时出现故障,输出信号被拉低。 输出由10千欧电阻器上拉。 我们在-40°C时观察到这种行为,但有时在室温下也观察到这种行为。

配置方式如下:

VCC连接到+2.7V导轨。
IN+通过100千欧电阻连接到+2.048V电压参考(REF3320AI)。
输入与运算放大器(TLV2401I)的输出相连,运算放大器使用47千欧电阻监测60 Hz信号。
使用10千欧电阻器将输出端向上拉至+2.7V。 OUT也通过499欧姆电阻连接到逆变器输入(74LVX14)。

我发送的波形具有+2.7V导轨(Vcc)。 至于漏电脉冲,这实际上是由比较器的输出引起的,它在漏电脉冲的漏电之前下降。 对于未使用的比较器,我们尝试将一个输入加高,一个加低,但这不能解决问题。

他们已经从应用程序中删除了该部件,但我想知道这是否是我们以前看到的“故障”。 他们说,新的比较国没有显示这一问题。 在我看来,似乎还在发生其他事情,但上拉电压似乎没有任何问题。 (+)和(-)输入似乎从未达到输出更改的程度,但您可以从范围镜头中看到它确实正在发生。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    什么是"新"比较器? 速度是否更快? 更高的电源电流?

    我的猜测是他们看到比较器的启动时间(不要与道具延迟混淆)。

    TLV3401是<1uA比较器,这意味着它本身很慢(30US),并且具有低内部偏压电流(在NA中),因此没有大量电流来启动偏压电路(通常取决于启动泄漏)。 在此启动时间内,输出尚未生效。 我的猜测是内部偏压最终在26毫秒时出现,最初输出不正确,然后在大约1毫秒后,当它最终完全正常运行并处于唤醒状态时自行校正。

    这不是异常行为。 由于内部电流较高,较高的电源电流(较快)设备应以较快的速度启动。

    如果应用程序不需要<1uA电源电流(10K上拉表示不需要),则应使用更快的设备,而不是微功率设备。

    他们可以尝试LMV7235或TLV3501 (P-P输出-无需输出上拉),它们的速度更快,启动速度应该更快。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    这是我的想法,但感谢你们的详细解释。

    我将为客户选择产品。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist