This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576430/ina826-ina826

部件号:INA826

我的设计电源只有2.7V。 我想知道放大器INA826在2.7V电压下工作正常。

正如我所知,该部件是以前最低的2.7V电源。 请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    INA826指定的最小电源电压为3V (或双电源中为+/-1.5V),因此在您使用的2.7V电压下不能正常工作-参见下文。