This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116 -使用外部R1,R2

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574453/xtr116-xtr116---using-external-r1-r2

部件号:XTR116
主题中讨论的其他部件: XTR115XTR117

您好!

我知道这很奇怪,但这条电路是否能按预期工作?  

I = II*(1 + R1/R2)?

外部R2 (如图所示)为25.5 欧姆。  R1 (图示)将介于1k和10k Ω(tbd)之间。

内部R1 + R2 = 2.5k将跨越运算放大器输入端子-这是否是问题?  

当然,内部的限制器将不会生效(我可以将外部限流电阻器与发射器串联)。

谢谢!

此外,由于某种原因,选择XTR115或XTR116时,论坛更改为Precision Data Converter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris,

    感谢您的反馈,我们将了解产品分类。

    您建议的电路应能正常工作。  我们建议在BJT发射器和R2/IRET连接之间至少包括一个25欧姆电阻器。  这将有助于电流限制和电路稳定性。

    2.475 仍为两个输入之间的欧姆,但由于输入仅由输入偏移电压隔开,因此该路径中不会有多少电流流动。  以输入噪声为代价,您可以在  外部电阻器连接后插入一个与IN+引脚串联的电阻器,以限制流向Vos/Rin的电流。  请参阅以下基于XTR117理想模型的结果和电路模拟文件。  请注意,该模型使用理想的运算放大器    ,如果电路连接不正确,会产生不切实际的大电压/电流,并且显示大约0A流入IN+引脚。  

    e2e.ti.com/.../XTR117_5F00_REXT.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    一件事,您展示了连接到XTR E引脚的外部晶体管发射器。  

    我想让输出引脚和E引脚都保持未连接(打开)状态。

    您能否在两个引脚都未连接的情况下验证/模拟操作?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris,

    这种联系在我看来是一个错误,不是必需的。 在我之前的模拟中,没有电流流经该线路,因此您可以断开它,结果将与上面的帖子中显示的结果相同。