This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:真有效值探测器(AN0.8474万)

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM118-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575231/lm324-true-rms-detector-an008474

部件号:LM324
主题: LM118-N中讨论的其他部件

您好!

我尝试使用 种设计来测量Sin波的RMS电压。 我使用LM324设计了电路,并且正在使用波形发生器模拟交流电压(5 Vpp,中心为2.5VDC)。 即使我尝试更改输入时的振幅,输出也保持在500mV左右。 此设计没有可用的文档。 您能否帮助我更好地理解此设计?

我知道我可以用变压器来降低电压,并将其与MCU连接以获取读数。 但是,我不想在我的设计中使用MCU,而是想纯粹地进行硬件设计。 您是否有任何其他解决方案可以为我的用例提供给我?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teja C,

    这是1973年的设计,使用了除过时的运算放大器LM118-N之外的所有其他运算放大器;因此现在有更好的方法来执行此功能。

    LM324的供电电压是多少? 建议在此设计中使用+/-15V电压。

    我从A1开始,对于正输入电压,D1打开,D2关闭,因此A1断开。  

    对于负输入电压,D1关闭且D2打开,因此A1使D2阴极为VIN *-1

    查看您的电路是否执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    感谢您的回复。 我们的设计中没有负电压。

    TI是否在该领域提供了一些产品? 也许是IC? 请您详细说明一下您提到的更好的方式吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特加

    搜索TI站点时,我只找到了LM118设计和软件解决方案参考设计。 我在其他网站上注意到RMS IC。

    我可以帮助您调试电路。 我需要知道所有节点的电压,以便能够找出哪些节点不起作用。