请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM324 主题: LM118-N中讨论的其他部件
您好!
我尝试使用 这 种设计来测量Sin波的RMS电压。 我使用LM324设计了电路,并且正在使用波形发生器模拟交流电压(5 Vpp,中心为2.5VDC)。 即使我尝试更改输入时的振幅,输出也保持在500mV左右。 此设计没有可用的文档。 您能否帮助我更好地理解此设计?
我知道我可以用变压器来降低电压,并将其与MCU连接以获取读数。 但是,我不想在我的设计中使用MCU,而是想纯粹地进行硬件设计。 您是否有任何其他解决方案可以为我的用例提供给我?
谢谢