This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:加电时的不同行为

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575597/ina333-power-up-different-behavior

部件号:INA333
主题中讨论的其他部分: REF2030

您好,

我有以下电路:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1.pdf

在通电时,两个输入电容器将按所附示意图中所示进行充电。 使用两个DAC (在相反相位中产生1 V)和一个差分1/1000衰减器在输入处应用1 mV正弦曲线。

我有两个INA333A标记为:

I333A

TI 5CK

C58V

和两个标记为:

I333A

3CK

A5E5

图中显示了它们在开机时的行为:上两个是第一个标记类型。

e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document.docx

芯片的释放是否有任何差异,解释了这种不同的行为?

此致,

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo,

    无法在您的示波器图片中阅读垂直和水平轴的详细信息,但我可能有一些想法供您尝试。

    在通电过程中,在达到最低电源电压1.8V之前,INA333电路不能正常工作,因此由于输入偏移电压的随机性质,输出可能在导轨之间来回移动。  

     我还看到您的电路存在其他潜在问题。  首先,INA333是斩波器仪表放大器,其输入偏置电流IB由前端开关关闭/打开所导致的短持续时间(几ns)电流峰值控制。 IB电流峰值的大小可能以数十NV为单位,与您的R1和R2100m电阻器结合使用,将这些峰值转换为几伏的电压峰值–我相信这是您的示波器图片上出现的电压峰值的原因。

      

    其次,我不明白您为什么用1.5V驱动INA333的输出电压; 如果需要,为了最大化INA333的动态范围,您需要以3V驱动V+电源引脚,同时以1.5V驱动参考引脚–请查看专为此应用设计的REF2030 (见下文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    非常感谢您的快速反馈。 也许这张图片有一个更好的分辨率来查看这种输入正弦曲线上的"振幅调制":

    X轴上有秒,Y轴上有VOUT (毫伏),振幅根据输入进行缩放。 如您所见,VOUT在数秒后达到其全幅值,但与从第一批进入第二批的芯片不同。 大输入电容器放大了这种现象,我的转换器是了解为什么来自不同批次的单元具有如此不同的瞬变。

    用于馈入REF的电路来自以前版本的数据表,用于获取交流耦合:

    e2e.ti.com/.../INA333-_5B00_TI_5D00_-_2800_ina333_2900_.pdf</s>2900

    请参见第15页上的图37。

    此致,

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo,
    正如我之前所说,在达到最低1.8V的电源之前,INA333将不会在线性条件下运行,因此其输出可能无法控制。 因此,它的通电输出字符可能会有很大的不同,不仅在一个晶片批次之间,而且在来自同一批次的单元之间也会有很大的不同。