请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OPA277您好,
您是否有任何具有“偏移微调引脚”(如OPA277/177)的高速运算放大器(BW:5MHz - 150MHz)?
很遗憾,我在TI网站上没有找到任何设备。
如果您有任何信息,请告诉我。
感谢您的支持。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.